This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:器件选择

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846522/tms320f2808-device-selection

器件型号:TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE

您好!  

为了帮助我们决定适合我们产品的器件、我们有几个问题需要支持来回答;

1)     1) F2801、F2808、F2812和 F2407A 被归类为‘其它实时控制 MCU’。  它们似乎是传统器件。 我在(某处)上看到,不建议在新设计中使用2801、2808和2812,尽管它们仍被归类为‘有源’部件。 但是 F2407A 呢?

2)     2)‘其他 实时 MCU’是否仍与最新的开发套件兼容?

3) 3)     是否有客观的理由说明为什么我 不应该在未来的设计中使用这些‘其他实时 MCU’?

5) 5)     F28035和 F28335都是‘Gen2’器件,而 F28377D 是‘Gen3’器件吗? F28035、F28335和 F28377D 的发布日期是多少? 因为我们需要选择符合未来需求的器件。

6)     F28335。 我看不到任何对比较器功能(COMP/CMPSS)的引用。 这是真的吗?

有关 IntraSPIN-FOC 和 IntraSPIN-MOTION 的问题。

7) 7)     IntraSPIN-FOC 和 IntraSPIN-MOTION 是否可用上表中以蓝色列出的器件? 它们是硬件功能还是软件功能? 如果是软件、运行它们需要什么硬件?

 和外设

8) 8)     一些外设似乎是相互排斥的? 是否有某种工具可让我为特定器件分配外设功能、并查看仍可用的功能。 我宁愿不深入研究2500页的数据表,而只想找到一个特定组上不能同时使用 SPI 和 I2C 的一半(粗略示例可能不适用)。

和一般性问题

9) 9)     上述三个蓝色部分的美国出口管制状态是什么? ITAR? 商务部? 没有限制?

希望您能够回答这些问题。

非常感谢

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然建议使用较旧的 F28x、 但通常可以从较新的产品系列中为新设计提供更好的选择。  由于新的 TI 策略、LF240x 最近从 NRND 迁移到了 Active、但我不会开始新的设计。

    2.最新 CCS 不支持 LF24x。  F28x 是。  旧版 F28x 是、但可能只有旧版 controlSUITE 中的示例软件、而不是 C2000Ware

    3.如果您使用他们完成了设计、您应该对投入生产和获得供应充满信心。 如果开始新设计、我将查看更新的器件。

    5.是的。 从我的头部开始。 F2833x - 2007;F2803x - 2009;F2837x - 2014

    6.正确

    7.我看不到表。 InstaSPIN-FOC 位于 F2802x、F2805x、F2806x、F28004x 上。 F2805x、F2806x 上的 InstaSPIN-MOTION

    有 一个 PINMUXTOOL

    9.我没有看到表、但我们的几乎所有器件都是3A991A2或 EAR99