This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 ADC 没有重叠模式?

Guru**** 2536850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846489/tms320f280049-there-is-no-overlap-mode-for-f280049-adc

器件型号:TMS320F280049

F280049中的重叠模式似乎已被删除。 那么、默认情况下、它是重叠还是非重叠? 实际上、我对重叠模式的好处还不是很清楚。 您能帮您提供更多详细信息吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    抱歉、不确定 ADC 的含义是什么重叠。  您能用这个来说明吗?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    在之前的器件中、ADC 模块控制寄存器2 (ADCCTL2)有一个 ADCNONOVERLAP 位、采样和转换的重叠可以启用也可以不启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

        好的、明白了。  较旧器件的 ADC 存在一个问题、即两个 SOC 之间的采样和转换阶段可能会干扰并导致转换问题。  ADCNONOVERLAP 位将为用户提供控制、因此 SOC 之间的采样和转换阶段不会重叠。  F280049 ADC 的设计不同、不存在这种重叠问题。

    此致、

    Joseph