This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335:使用 TMS320F28335和 MATLAB 2019b 的 DABy 闭环控制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845893/tms320f28335-tms320f28335-closed-loop-control-of-daby-using-tms320f28335-an-matlab-2019b

器件型号:TMS320F28335

我看不到实时数据。 此外、我在 Matlab 视频使用的主机通信中看不到任何内容、并且在外部模式下使用闭环时遇到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要您的模型进行调查。

    请通过以下地址联系我们:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 Matlab 社区提问、但他们很少在该论坛中回复。 我看到你在我的一个问题中的答复会在那个论坛上提出这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得*最佳*和*最快*响应、  直接联系 MathWorks 技术支持;它们并未以与 TI 介绍 E2E 相同的方式涵盖 MATLAB 答案。

    -b.