This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:使用 InstaSPIN 逆变器对我们的齿轮电机进行变速测试

Guru**** 2747645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845357/tms320f28069f-variable-speed-test-of-our-geared-motor-by-using-our-instaspin-inverter

器件型号:TMS320F28069F

您好!

上周、我们使用 InstaSPIN 逆变器测试了齿轮电机的变速输出。

我们的齿轮电机是一套集成式1-HP ACIM 和螺旋齿轮减速器、齿轮比为20。

我们的 InstaSPIN 逆变器具有低侧三分流电流测量配置。

通过使用电流探头和示波器测量低侧相电流、可以发现相电流信号包含周期性的脉冲噪声信号。

我想这些 周期性的脉冲噪声信号是 通过螺旋齿轮减速器中的配合齿的敲击而产生的。

我 假设您可以想象有噪声的相电流信号是什么样的。

由于这些有噪声的相电流信号、我们的齿轮电机在使用 InstaSPIN 逆变器旋转时会产生非常嘈杂的机器声音。

与直接使用60Hz 三相交流电源线旋转我们的齿轮电机相比、噪声更大

如何解决此问题?

当使用 InstaSPIN 逆变器时、如何使我们的齿轮电机更安静地旋转?

感谢您的评论。

此致、

JS Yoo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着齿轮系统会产生扭矩纹波、从而导致电流信号产生纹波? 在运行 InstaSPIN 解决方案时、您是否在系统中运行某种速度环路?

    在使用交流电源线运行时、您是否观察到齿轮系统扭矩波动导致的速度纹波? 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您的评论。

    我们的齿轮电机在没有任何负载的情况下旋转。

    同时、我们发现  测得的相电流信号上的脉冲噪声是 PWM 开关噪声。

    我们计划很快重新进行测试。

    让我关闭这个问题。

    此致、

    JS Yoo