This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有没有白皮书可以比较 C28 CPU 和基于 ARM 的 CPU 之间的差异?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846131/is-there-any-paper-to-compare-the-difference-between-c28-cpu-and-arm-based-cpu

客户想知道 C28 CPU 和基于 ARM 的 CPU 之间的区别。 您能否帮助检查是否有任何有关此问题的材料? 谢谢你。

TLV62569   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我不知道这种基准。 我们一方唯一的公开信息是与此线程中 M4F 相关的有限数据:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/21092/277090

    请阅读相关文章,因为有一些关于基准测试数据解释的重要评论,特别是对于实时操作(DSP、控制...)。

    否则、我不相信我们有任何东西。 很抱歉不能有更多内容。

    此致、

    Richard