This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:提高内置 ADC 的精度

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846127/tms320f2812-improve-the-accuracy-of-the-built-in-adc

器件型号:TMS320F2812

您好,

目前、我们考虑将 TMS320F2812的内置 ADC 用于模拟输入采集、希望通过使用附件中所示的方法来提高内置 ADC 的精度:

该器件在 FIG1中的含义是什么?Vref 对应的电压是多少?

2.该器件在下面的 FIG2中是指什么?基准低电压对应的电压是多少?

如图3所示。 3在下面、此电路不被理解、您能解释一下?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    [引用用户="Neal Zhu"]1. 该器件在 FIG1中的含义是什么?Vref 对应的电压是多少?[/quot]

    在图中圈出的1是单位增益缓冲器。 针对高基准的适当电压将低于3V、但高于您的低基准输入。 您不应使用确切的值、只要您为自己提供足够的3V 空间来补偿增益误差(可能介于2-2.5V 之间)即可。

    [引用用户="Neal Zhu"]2. 该器件在下面的 FIG2中是指什么?基准低电压对应的电压是多少?[/quot]

    与上述问题一样、 图中圈为2的是单位增益缓冲器。  低基准输入的适当电压介于0V 和高基准输入之间;例如、1V。

    [引用用户="Neal Zhu"]3. 如图 3下面、不理解此电路、您能解释一下它?

    此电路的目的是提供16个通道的使用、因为在上述实现中、A6和 A7被用来 提供两个已知的基准输入 (只为您提供14个可用的通道)。 通过添加多路复用器、您可以扩展可以读取的信号数量。 但是、多路复用器只有一个输出会通向 ADC 引脚、因此您必须在 ADC 的每个交替周期中翻转多路复用器信号。 如图底部的注释所示、在多路复用器和 ADC 引脚之间添加了单位增益缓冲器、以防止阻抗不匹配。

    请告诉我这是否仍然不清楚、或者您希望进一步解释。

    此致、

    Marlyn