您好,
目前、我们考虑将 TMS320F2812的内置 ADC 用于模拟输入采集、希望通过使用附件中所示的方法来提高内置 ADC 的精度:
该器件在 FIG1中的含义是什么?Vref 对应的电压是多少?
2.该器件在下面的 FIG2中是指什么?基准低电压对应的电压是多少?
如图3所示。 3在下面、此电路不被理解、您能解释一下?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
目前、我们考虑将 TMS320F2812的内置 ADC 用于模拟输入采集、希望通过使用附件中所示的方法来提高内置 ADC 的精度:
该器件在 FIG1中的含义是什么?Vref 对应的电压是多少?
2.该器件在下面的 FIG2中是指什么?基准低电压对应的电压是多少?
如图3所示。 3在下面、此电路不被理解、您能解释一下?
谢谢!
Neal、您好!
[引用用户="Neal Zhu"]1. 该器件在 FIG1中的含义是什么?Vref 对应的电压是多少?[/quot]
在图中圈出的1是单位增益缓冲器。 针对高基准的适当电压将低于3V、但高于您的低基准输入。 您不应使用确切的值、只要您为自己提供足够的3V 空间来补偿增益误差(可能介于2-2.5V 之间)即可。
[引用用户="Neal Zhu"]2. 该器件在下面的 FIG2中是指什么?基准低电压对应的电压是多少?[/quot]
与上述问题一样、 图中圈为2的是单位增益缓冲器。 低基准输入的适当电压介于0V 和高基准输入之间;例如、1V。
[引用用户="Neal Zhu"]3. 如图 3下面、不理解此电路、您能解释一下它?
此电路的目的是提供16个通道的使用、因为在上述实现中、A6和 A7被用来 提供两个已知的基准输入 (只为您提供14个可用的通道)。 通过添加多路复用器、您可以扩展可以读取的信号数量。 但是、多路复用器只有一个输出会通向 ADC 引脚、因此您必须在 ADC 的每个交替周期中翻转多路复用器信号。 如图底部的注释所示、在多路复用器和 ADC 引脚之间添加了单位增益缓冲器、以防止阻抗不匹配。
请告诉我这是否仍然不清楚、或者您希望进一步解释。
此致、
Marlyn