主题中讨论的其他器件: TCAN4550
您好!
从数据表可以看出、TCAN4550向后兼容 CAN 2.0B。 因此、如果我将具有内置 CAN 2.0B 控制器的 TMS320F28377S 和具有 TCAN4550 CAN FD 控制器的 MSP430置于同一 CAN2.0B 总线上、并将 TCAN4550设置为 CAN 2.0B 模式、是否存在任何问题?
如果我的 TMS320F28377S 内置 CAN 设置为1MHz (我假设数据速率和仲裁速率都是1MHz、我对吗?) 将 TCAN4550的仲裁速率设置为250kHz、但将数据速率设置为1MHz、是否会有任何问题?
此外、是否可以在 CAN FD 中将仲裁速率和数据速率都设置为1MHz?
我的问题完全是出于我的好奇心、我不会测试任何东西。
谢谢、此致、
Ankit