This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 Simulink 中使用 F2808处理器。 据我所知、无法通过 Simulink 针对任何目的对闪存进行动态编程(存储数据)。 使用 Simulink 是否有解决此问题的方法?
PS:我知道闪存 API 函数及其相关示例、因此请勿提及它们。 此外、在这种情况下、我无法使用外部 EEPROM。
您好!
您可以创建一个驱动程序块、对传递给它的输入执行此更新。
下面是一个有关如何在 MATLAB 中创建驱动程序块的示例。
https://in.mathworks.com/help/supportpkg/beaglebone/device-driver-blocks.html
您好!
您需要将相关文件添加到编译中。
下面是一篇文章、介绍了这一点。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/844147/3123872#3123872
请联系我们的支持渠道以获取进一步的帮助!
您好!
我尝试做一些操作、但最终损坏了处理器(我既不能擦除闪存也不能对闪存进行编程)、因此我不得不用一个新值替换它。 据我所知、从 Simulink 进行闪存编程和擦除需要比我已经了解的更多知识(需要相应地处理.cmd 文件)。 我不想花更多的时间来进行这项工作,因为这是毫无意义的。 如果您能向我发送一个为此目的构建设备驱动程序块的示例、我将会很棒。 否则、我将不得不等待您在即将推出的版本中将此功能添加到 Simulink 中。
您好!
遗憾的是、我们无法评论何时支持给定功能。
因此、如果您现在需要此功能、如前所述、您需要自行继续。
如有任何特定问题、请通过以下地址联系我们: