This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:能否在引导加载程序 cmd 和 app cmd 中重复使用 RAM?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845801/tms320f280049-can-i-reuse-the-ram-both-in-bootloader-cmd-and-app-cmd

器件型号:TMS320F280049

各位专家,您好

我在这里有一些关于280049中 RAM 使用的问题。 我有引导加载程序代码和应用程序代码。 它们都使用以下柱塞:

在引导加载程序中:RAMLS03从0x008000到0x009FFFRAMLS4从0x00A000到0x00A7FF (两页都是0)

在应用程序中:RAMLS0_4从0x008000到0x00A7FF (两页均为0)

在引导加载程序中:RAMLS05从0x00A800到0x00AFFF (第1页)

在应用中:RAMLS05从0x00A800到0x00AFFF (第0页)

其他部分也可重复使用:Begin (第0页);RAMM1 (第1页);  

这是否有任何冲突?

谢谢、Linna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要在复位后您不希望 引导加载程序使用应用程序更新的任何 RAM 值、我就不会看到这方面的任何问题。

    此致、

    Vivek Singh