This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845719/tms320f280049c-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

器件型号:TMS320F280049C

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.2.0.00004)

当我尝试将代码加载到位于 controlCARD 集线站上的 TMS320F280049CPZS 控制卡时、我会收到上述错误。  

控制卡上的 D1 LED 闪烁、而不是稳定亮起。  

是否存在硬件问题?  

我有另一个控制卡、我可以在没有任何问题的情况下对其进行供电和调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamanth、

    您能否检查两个控制卡上的开关并确保它们设置相同? 主要是开关 S1和 S1:A

    请参阅 JTAG 连接应用报告以进行调试:

    http://www.ti.com/lit/spracf0

    最棒的

    Kevin