This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312-C2-KIT GUI exe 文件安装错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845686/drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit-gui-exe-file-install-error

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITECCStudio

尊敬的团队

我的客户购买 DRV8312-C2-KIT 并获得 一个带 GUI、CCStudio IDE、快速入门指南和 controlSUITE 软件的 USB 记忆棒。 但是,当他们运行 GUI.exe 时,他们发现内部 error.please 无法安装它,请参阅下图

在我们的站点中,我们没有足够的信息来支持客户解决问题,如果您能提供任何想法,非常感谢您。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与操作系统兼容的问题、因为它是以前设计的很旧的软件。 您可能会要求客户使用 CCS 直接开发或调试项目、因为 GUI 仅用于演示参考设计。