This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:M3定点库

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843990/ccs-f28m35h52c-m3-fixed-point-library

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好、

我面临同样的问题、我想使用 M3内核执行一些三角计算、我想使用定点库。 您是否找到了您的问题的解决方案?

此致、

Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我缺少这个问题的背景。 IQmath 库用于 C28x 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 IQmath 库适用于 C28内核。 我想在 M3内核上执行一些快速的正弦和余弦计算、我想知道是否有任何使用定点运行的库。 我在其他文章中看到、他们建议将 CMSIS 定点库用于 ARM M3、但我无法将其与此微控制器配合使用。 我想知道您是否尝试过类似的东西。

    此致、

    Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomàs μ A、

    我已请一位在这一领域具有专长的同事发表意见。 我没有在 M3上尝试过 CMSIS、只是希望它能正常工作。 我不知道足以推测出可能是什么错误。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomàs μ A、

    我的同事确认、我们尚未为 M3开发任何数学运算。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您对此问题的帮助。 我一直在使用 CMSIS 库、但无法使其与 M3配合使用。 我会继续尝试。

    此致、

    Tomàs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们无法提供更多帮助!