This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S:接口 CAN 配置。

Guru**** 2470830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845460/tms320f28377s-tms320f28377s-interface-can-configuration

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

您好、先生、

我们之前使用 TMS320F28335、现在使用 TMS320F28377S;我们希望将 F28335的 CAN 移植到 F28377S、 但寄存器完全不同。

您是否有关于两个不同 CAN 的任何文档;

请帮助我检查在将28335罐转植到28377罐时应注意哪些细节和修改。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 CAN 模块之间的寄存器实际上是完全不同的。 我的 app.note (SPRACE5)中的表5提供了寄存器/位等效值。 这最接近我们为这两个模块提供的"迁移指南"。 希望 driverlib 能够将硬件复杂性抽象出来、并使迁移变得简单。