This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:HVPSFB GUI VMC exe 和源文件

Guru**** 2900630 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844551/tms320f28032-hvpsfb-gui-vmc-exe-and-source-files

器件型号:TMS320F28032
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我尝试在配备 XP 或 W7或 W10的笔记本电脑上执行德州仪器(TI) C2000 - HVPSFB_VMC - GUI.exe、但始终出现错误"Gui_Template a rencontr é un problème et doit être ferm é"。 鼓励发展的杰出杰出者"

我下载了.NET、但没有任何工作。 请告诉我如何操作?

此外、我想知道使用 controlSUITE 中提供的源文件的.NET 或 GUI 编写器的哪个版本、以及在哪个平台上使用32位或64位。

感谢你的帮助。

OL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    我将需要一些时间通过工具和当地团队来了解这一点。  我会回复 Tomorrow、但可能需要几天时间才能让合适的人加入。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    请查看此帖子中的类似问题;如果您向下滚动到分辨率、则会提到更改您的 PC 区域设置、可能正在播放。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/295299/1034141#1034141

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    在笔记本电脑上更改区域后、exe 工作正常、源文件也是使用 Visual Studio 2005编译的。

    此致、

    OL