This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:有关电路板接地的问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844777/tmdshvmtrinspin-question-about-the-ground-of-the-board

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我在 TMDSHVMTRINSPIN 手册中看到、如果电路板由交流线路供电、则电路板的接地端浮动、保护性接地端未连接到电路板、因此我不应将示波器的接地探针连接到电路板的接地端。  

我的问题是、如果我使用连接了负电源和接地的直流电源为电路板供电、会怎么样。 在这种情况下、电路板的接地端是否仍然浮动、或者它将是接地端、因此我可以将示波器接地端连接到它?

此致、

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电源域的接地平面相同、因此在将任何测试设备与电路板连接之前必须满足适当的隔离要求。    您还应使用隔离电源连接到示波器。

    有关更详细的硬件入门指南、请参见  

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs、另请查看本指南。