This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:有关 PDPINT 中断的问题

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844242/ccs-tms320f2812-a-question-about-pdpint-interrupt

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:LM339

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

根据 EV 参考指南(spru065e)获取、当 PDPINT 引脚为低电平时、可触发电源保护中断。

现在、我有一个控制面板、我想用来保护 LM339和 CD4538BC 芯片。 当采样值超过设定值时、LM339会生成上升沿。 在 CD4538BC 数据表的真值表中、您可以看到 Q 端子输出一个脉冲。

我想问这个脉冲是否能够触发一个电源保护 interrupt.e2e.ti.com/.../cd4538bc.pdf

您可以查看下面的数据表。

请帮帮我。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您唯一需要做的更改是使用 Qbar 与 Q;因为 PDPINTn 信号正在寻找低电平有效脉冲。  

    您还需要查看鉴定、如果有、您希望限制激活此信号时产生的任何干扰。  我假设 CD4538可以使 Qbar 保持活动状态至少一个 MCU 系统时钟。

    该引脚的鉴定位于 GPIOD 组中、在 http://www.ti.com/lit/spru078 第85页对此进行了记录。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PDPINTx 输入可配置为将 PWM 置于高阻抗状态。 如果您希望也可以生成中断、

    请参阅 TMS320x281x 事件管理器参考指南(修订版 E)

    此致、
    Cody