This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:通过 UART 对内部闪存进行编程

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844565/f28m35h52c-programming-internal-flash-via-uart

器件型号:F28M35H52C

我想通过 UART 在内部闪存中加载软件、并 在每次从引导闪存加电后运行。 对此、我应该怎么做? 请提供一些说明。 我应该将什么 Windows 软件安装到 PC 以下载.out 文件?

 应执行什么顺序将软件下载到 M3和 C28内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帖子对我来说非常大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    请参阅《串行闪存编程应用报告》、了解有关此内容的信息。 请注意、当前没有可用于 F28M35HC52C 器件的串行闪存编程器、它仅可用于其他器件。

    最棒的

    Kevin