This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:TMS320F28065

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844647/tms320f28065-tms320f28065

器件型号:TMS320F28065

我在我的设计中使用 TMS320F28065PZPS。

根据数据表、工作温度高达125度。

该器件还具有内部温度传感器。

 

如果温度上升超过125度,会发生什么情况?

是否有任何将关断器件的内部机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这里没有任何类似的东西。  温度传感器主要用于辅助 ADC 校准。  可对其进行采样以确定结温、但用户应确保器件处于建议的工作条件内、并在不是建议的工作条件下采取适当的措施。

    此致、

    Richard