This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:适用于 ADC 值的 MATLAB Simulink C2000低通滤波器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844286/tms320f28379d-matlab-simulink-c2000-lowpass-filter-for-adc-values

器件型号:TMS320F28379D

嗨、大家好、

如何为 ADC 输入实施低通滤波器。

我已经用"分立式变化低通"块进行了测试、但 它不起作用。

Kevin P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Simulink 专家已收到您的帖子的通知、并将尽快回复您。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一个 IIR 滤波器工作示例:

    C28379Dpmsfocdual_CPU1_ERT/FOC 对数电机/扭矩控制算法/生成空间矢量/生成原始空间矢量/滑动模式观测器(SMO)/Debounce/Speed IIR 滤波器