请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
我们在自定义引导加载程序中使用闪存 API 来现场更新我们的控制器应用程序。
目前、我们在不同的控制器上执行擦除闪存功能时遇到了非常不同的执行时间。
对于7个扇区、大多数控制器大约需要6秒、但对于7个扇区、我们也看到控制器最多需要16秒。
是否有擦除一个扇区的常规时间范围?
擦除时间过长是否也表示闪存存在问题?
此致、
Wolfgang