This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 曼彻斯特解码

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844130/manchester-decoding

主题中讨论的其他器件:AMC1210ADS1203

您好!

在一个项目中、我想使用曼彻斯特位流(使用 Σ-Δ 调制进行编码)通过脉冲变压器以10kV 隔离将数据从热侧传输到冷侧。 借助这种曼彻斯特比特流,我只能使用一个隔离变压器而不是两个(数据和时钟),并消除 了 PCB 布局的其他同步问题。 建议  在编码器和解码器之间不使用时钟信号的低成本曼彻斯特比特流解码器(微控制器)。

谢谢、此致、

Raja Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    我们已经讨论了 AMC1210。  您还提到您使用的 TMS320F280049RSH 控制器也支持曼彻斯特解码。  ADS1203具有内部调制器时钟、因此您无需使用第二个隔离通道来为调制器提供时钟。  在曼彻斯特模式下、AMC1210或 MCU 使用内部时钟来解码单条数据线曼彻斯特编码流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    感谢您的回复。

    谢谢、此致、

    Raju Reddy