This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:是否可以将模拟输出连接到此板?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843838/ccs-tmdshvmtrinspin-is-it-possible-to-connect-an-analog-output-to-this-board

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将扭矩传感器的输出电压连接到 MCU、以便能够与其他参数同步读取。 我看到高压套件接受控制卡、但无法访问其 ADC 输入。 是否有任何方法可以访问微控制器的至少一个 ADC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过以下链接下载 controlSUITE、然后在文件夹中找到相关的硬件设计文件。 (C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1) 、然后您可以了解是否有任何 ADC 引脚可连接至外部输入。  

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

    请注意、我们不建议您将任何外部数字或模拟信号连接到套件、因为套件使用的是热接地设计。