This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:从内部回送转换为外部回送

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843864/ccs-tms320f28388d-convert-from-internal-loopback-to-external-loopback

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

我想以下面的程序示例为例: McBSP_ex4_SPI_loopback 并将其转换为外部回路。  在我看来、我应该注释掉代码中的行、内容如下:

//
//启用 DLB 模式。 针对非 DLB 模式注释掉。
//
McBSP_enableLoopback (MCBSPA_base);

我可能缺少明显的信号、但我在 GPIO 引脚上查找了时钟信号和数据、但我没有任何东西。

提前感谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 GPIO 配置和代码中的外部连接。

    谢谢

    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面提到的示例将 McBSP 实例配置为 McBSP 主设备。 我想您必须为外部回送分别配置 SPI 从器件。 将另一个 McBSP 实例配置为从器件或使用任何可用的 SPI 模块作为从器件。 您可以参考 McBSP Ex5来参考 McBSP 外部环回相关配置。

    谢谢

    Vasudha