This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:缺少 PWM 脉冲问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172199/tms320f28379d-missing-pwm-pulse-problem

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESFRA

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用演示 FCL_379XL (C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\fcl_SFRA\v01_00_00_00)驱动电机。 在提高电机速度或 ISR 频率时、PWM 脉冲将丢失。  这会导致相电流出现较大的毛刺脉冲。

如何解决?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="514648" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172199/tms320f28379d-missing-pwm-pulse-problem "]提高电机速度或 ISR 频率时、PWM 脉冲将丢失

    您的意思是"提高 ISR 频率"? 您使用的最大 ISR 频率是多少? 该问题是否仅在更高的 ISR 频率下出现? 或任何 ISR 频率或电机速度?