This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:IPD 和 AFSEL 设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171662/tms320f28069f-ipd-and-afsel-settings

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

尊敬的罗燕明:

我正在准备使用 MotorWare Lab21例程进行实验、需要帮助。

Lab21仅用于 PM 电机,能否在 ACIM 上实现?

用户位于 J1中的 Lab21_中。 H file、设置 IPD 和 AFSEL 参数的原则是什么? 是否有任何有关 IPD 和 AFSEL 设置参数的参考资料?

 《InstaSPIN 项目和实验用户指南》中的参考文献太少。

我的器件的参数是 ACIM 60kW/3相220V/50Hz /调制频率5kHz。 IPD 和 AFSEL 将根据以下参数进行设置:

#define IPD_HFI EXC_FREQ_Hz (50.0)  
#define IPD_HFI LP_SPD_FILT_Hz (1.5)  
#define IPD_HFI_HP_IQ_FILT_Hz (5.0)  
#define IPD_HFI_KSPD (10.0)
#define IPD_HFI EXC_MAG_RAW_PU (0.25)  
#define IPD_HFI_EXC_MAG_F精细_pu (0.2)  
#define IPD_HFI EXC_TIME_粗略 S (0.5)
#define IPD_HFI_EXC_TIME_F精细_S (0.5)  
#define AFSEL_FREQ_HIGH_PU (_IQ (20.0/USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz))
#define AFSEL_FREQ_LOW_PU (_IQ (10.0 / USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz))
#define AFSEL_IQ_SLOW_EST (_IQ ((float)(1.0/0.1/USER_ISR_FREQ_Hz)))
#define AFSEL_IQ_SLOW_HFI (_IQ ((float)(1.0/10.0/USER_ISR_FREQ_Hz)))
#define AFSEL_IQ_SLOW_THROTTLE_DWN (_IQ (浮点)(1.0/0.05/USER_ISR_FREQ_Hz))
#define AFSEL_MAX_IQ_REF_EST (_IQ (0.4))
#define AFSEL_MAX_IQ_REF_HFI (_IQ (0.4))

上述内容是否适当?

希望能得到您的帮助,谢谢您!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="520304" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171662/tms320f28069f-ipd-and-afsel-settings ]1. Lab21仅用于 PM 电机,是否可以在 ACIM 上实现?[/QUERP]

    只有具有显著凸极比的 IPMSM。  

    [引用 userid="520304" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171662/tms320f28069f-ipd-and-afsel-settings ]2. Lab21_中的用户。 H file、设置 IPD 和 AFSEL 参数的原则是什么? 是否有任何有关 IPD 和 AFSEL 设置参数的参考资料?[/QUERP]

    您可以在实验用户指南中找到详细信息。 如果没有、则必须尝试根据电机和测试来找到正确的值。

    [引用 userid="520304" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171662/tms320f28069f-ipd-and-afsel-settings "]上述内容是否合适?

    如 Q1所示。 它不能用于 ACIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明:谢谢您的回复!