This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] powerSUITE:TIDM-02000的文件 main.syscfg 不能打开 GUI

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166087/powersuite-file-main-syscfg-of-tidm-02000-doesn-t-open-the-gui

主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigpowerSUITE

您好!

我已下载参考设计 TI-02000 (使用 C2000实时 MCU 的峰值电流模式控制 PSFB 转换器参考设计)的 CCS 项目。

当我在 CCS 中导入工程时、文件"main.syscfg"不会打开 GUI、因此我无法编译工程。 屏幕截图中显示了"ERROR"选项卡。

我的计算机上安装了以下 TI 软件:

  CCS 版本:11.2.0.00007

  -C2000Ware 4_02_00_00

  -C2000Ware 4_02_00_00

我使用的操作系统是 Windows 7 Professional 64位 SP1。

谢谢、此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenze、

    我使用了 CCS 11.0和 C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_01_00_00

    SysConfig 可以正常工作。 我觉得它与版本无关。 我正在与同事进行内部检查、并将返回给您。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我注意到、在 CCS 中、当我导航菜单帮助>关于 code composer studio >安装详细信息>插件时、插件列表中不存在"系统配置工具"。 从我在 TI 网站上发布的内容来看、SysConfig 组件应集成在 CCS 中。 是否未安装此组件,因此无法打开文件"main.syscfg"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    您能否在"Installed Software"选项卡下确认已安装 Sys Config。 请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    是的、它出现在"已安装软件"下(而不是我搜索的插件下)。 但是、尽管如此、我仍然无法打开文件"main.sysconfig"。

    为了进行尝试、我已将 SysConfig 安装为独立工具(版本1.14.0.2667、不同于 CCS 中集成的版本1.12.0.2406)、并尝试将"main.syscfg"文件作为现有设计打开。 因此、我得到以下错误、也许在某种程度上理解问题是什么很有帮助的。

    此致、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo、

    您能否在 TI Resource Explorer 工具中导航并导入其中一个 C2000 Academy 示例、并查看您是否可以打开这些 SysConfig 页面?

    如果失败、我怀疑您的 CCS 安装可能存在问题。 然后、您能否继续下载最新版本的 CCS。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试在独立工具中打开 main.syscfg 页面时、必须将路径传递到包含 product.json 文件的目录。 [SDK_INSTALLE]/powerSUITE/.metadata

    product.json 将告诉 SysConfig 要引用的 powerSUITE 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    我在 CCS 中导入了 C2000Ware 中的一个示例、但不知怎么说、此操作确实解决了我的问题、因为现在我还可以打开 TI 设计的 SysConfig 文件!

    非常感谢您的支持!

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    使用独立工具、我尝试打开 product.json 文件、但我遇到了 anotehr 错误。 无论如何、现在我不需要使用独立工具、这就足以让 SysConfig 工具在 CCS 中工作。

    再次感谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo、

    听起来您能够在 CCS 安装中打开该工具、这是正确的吗? 请注意、product.json 文件不是要打开的、而是要由 SysConfig 工具引用、以便该工具了解正在使用的产品。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    是的、正确、现在我能够在 CCS 中打开 SysConfig 工具、因此我考虑解决了这个问题、再次感谢您的支持。

    此致、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo、

    很高兴听到! 感谢您分享反馈!

    此致、

    Ozino