This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:开始调试时、光标移动。

Guru**** 2695775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172010/ccstudio3-cursor-moves-when-starting-debug

器件型号:CCSTUDIO3

我的程序包含多个文件、通常在调试时、我希望在 main 以外的文件中使用"运行到行"。 调试开始时、它会将焦点改回 main 所在的屏幕。 似乎有一个针对这个的设置、但是也许不是基于 Eclipse 的。

只是一个小问题,但它会很好……

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您是否正在使用 CCS3?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说因为我收到笔记本电脑时加载了它,“帮助”仅提供版本:11.1.0.00011。 安装和安装程序也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到版本11.1.0.00011、则为 CCS11.1。 此外、CCS 3.3不支持 F28386S。

    您使用的是 C 文件还是 GEL 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源似乎是所有.c 文件。 我不熟悉 GEL 文件、这不是我的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提到的另一个线程中 、"我正在使用 Run to Line 遍历一些代码、此时会出现此弹出窗口 GEL 表达式:GEL_Go。 它永不停止。"

    您可以发送图像吗?

    如果您想了解 GEL 文件的工作原理、请查看此链接。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-gel.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您何时会看到此屏幕?

    您能够连接到目标并尝试加载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码运行。 我使用 Run to Line 移动代码、在跳过许多行后的某个点、代码弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说。 您的目标是否有可能被重置? GEL 文件仅在连接目标时才会显示在图片中。

    您可能需要通过添加中间断点来缩小代码段的范围。