This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件频率响应分析器停止于"检索数据"状态,所有标签和按钮都不可用,如何解决此问题。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787460/software-frequency-response-analyzer-stop-at-the-retrieving-data-status-all-labels-and-buttons-were-not-available-how-to-fix-this-trouble

主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

 我 正在尝试 使用软件频率响应分析  器获取波特图,连接并扫描后、软件频率响应分析器会在"检索数据"状态停止、所有标签和按钮都不可用,什么可能出错以及如何解决此问题。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某些错误导致 SCI 通信丢失、因此发生卡在故障。 您可以尝试通过在电缆周围放置铁氧体磁珠来改善连接。

    此外、您还可以尝试移除控制卡上的 JTAG ISO 和 CNTL GND 之间的电容、此处对此进行了说明
    见7.1.1.3 www.ti.com/.../tiduay6c.pdf


    此外、如果没有这项工作、SFRA 数据就可以在没有 GUI 的情况下输出、我们将记录该过程

    请参阅第7节

    www.ti.com/.../spruik4.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,

     当在"正在检索数据"状态停止时,LED 始终亮起,这 可能意味 着 SCI 通信中断,

    我已经在  spruik4中阅读了第7节 、这有助于,我将尝试编写一些代码来 通过 SCI 获取 SFRA 数据。 在此之前、我将尝试第一个建议。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我将关闭此主题、如果您有其他问题、请启动相关主题。