This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:针对全桥直流/交流的 PWM 生成"pure"sinus

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/781515/ccs-tms320f28379d-pwm-generation-for-fullbridge-dc-ac-pure-sinus

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

 大家好、我正在尝试为全桥创建 PWM 生成。    在本参考指南中、我找到了用于全桥但不含正弦波生成的 ePWM 设置。  创建此类 PWM 信号的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看过我们的代码示例吗?

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC

    您可以从下载代码

    C2000Ware-DigitalPower-SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我想举一个简单的例子、例如指南中的一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在要求具有无正弦波调制功能的全桥 PWM?

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、Igor 没有这样的例子。 我们的方法是通过参考设计上的示例代码来支持它。 我理解需求、但现在除了此设计、我没有其他任何可以指向的东西。 如果您对示例代码有具体问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊戈尔,我没有听到你的回声。 我将关闭此主题。 如果您有后续问题,请启动新主题。

    -Manish