This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:缺少 Interrupt.h 文件

Guru**** 2594300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787554/tidm-1000-interrupt-h-file-is-missing

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

您好!

我的客户正在使用 TIDM-1000、以下问题:

编译三相 Vienna 工程时、消息是缺少 interrupt.h 文件。  

它可能与路径有关?  

您能想到一个简单的修复吗?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯

    您安装了什么版本的 DigitalPower SDK?

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    digitalPower SDK 的版本 为9.0。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我相信9.0 是 CCS 版本。 您能否导航到安装方向并让我知道 C2000Ware-DigitalPower-SDK 的版本是什么? 您能否详细说明您如何在计算机上安装 SDK 软件包?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 SDK 1.03和电源套件2.04
    显然、所有控制循环都丢失(在汇编视图中为0000)
    文件 interrupt.h 不存在、但链接器未请求...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gian、

    您能否仔细检查“clearTrip”字段是否等于1。 通过设置该变量、套件应打开。

    此致、
    Ozino