This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S USB 瞬态噪声

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/783191/tms320f28375s-tms320f28375s-usb-transient-noise

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的先生,

         我在我的电机控制应用中使用 USB。 USB 工作正常、直到我开始在电源部分切换 IGBT。 会在 D+和 D-线路上增加瞬态噪声。 那么、有哪些方法可以消除这种噪声?    我的 D+和 D-线路直接从控制器连接到 USB 连接器。 我在这两者之间没有使用过任何组件。 我正在连接无噪声和有噪声信号的快照。

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    您能解释一下您的硬件设置是什么吗? 这是您制作的定制板吗?

    USB D+和 D-信号如何在您的电路板上布线? 它们是否以差动方式正确路由?

    请参阅以下应用报告"高速接口布局指南"。 请参阅第2和第3节。

    http://www.ti.com/lit/spraar7

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

            很抱歉耽误你的回答。

             是的、我使用的是定制板和定制电源卡。  这些电路板通过连接器进行互连(承载 PWM 信号)。

             关于布线、我不能说太多、因为我没有设计 PCB。 D+和 D-轨道穿过多层 PCB 的内层。 PTH 已用于履带。

             将接地端连接到 USB 连接器后、噪音已经降低、但仍然无法通信。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    您能解释一下测试/探测信号的过程吗? 您正在进行哪种类型的硬件连接?

    您是否可以访问 PCB 设计文件?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    您是否能够解决此问题? 如果是、我将继续并关闭该线程。

    最棒的
    Kevin