This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMDSCNCD28035, TMDSCNCD28035ISO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785697/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035TMDSCNCD28035TMDSCNCD28035ISO

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 团队、

我开发了自己的感应电机速度控制代码、并且在 TMDSHVMTRPFCKIT 上实现、在连接感应电机之前、我需要在表达式窗口代码 Composer Studio 中看到一些重要的感应变量。 调试后、我看到以下错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您使用的是哪种 controlCARD? 您是否在 TMDSHVMTRPFCKIT 上使用仿真? 还是在 controlCARD 上?
    2.确保5/3.3V 电源适用于 controlCARD。
    3.请禁用实时模式,并在将代码重新加载/重新编程到控制器之前停止运行模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 Tms320f28035控制卡、它与 HVM 套件一起提供。  

    要清除、请将 contorl 卡中的 SW1和 SW3设置为 OFF 位置、将控制卡上的 SW2设置 为 ON 位置(我参考此设置 F2803xcontrolCARD-InfoSheet.pdf)。然后从 TMDSHVMTRPFCKIT、M6 (J3、J4、J5填充的电源3.3V、5V、14V)(J9、USB 套件、J5)连接到 PC (未组装的 USB 5) 直流总线电压连接 BS5 (+)和 BS6 (-)端子、带直流电源、  

     根据目标配置、德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器由 TMS320F28035器件选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 controlCARD 是 TMDSCNCD28035还是 TMDSCNCD28035ISO? 如果是 TMDSCNCD28035ISO、请使用 M3-J5填充和 Main-J9未填充的 TMDSCNCD28035ISO 的板载仿真。

    BTW、请确保 controlCARD 的电源正确。

    请参阅应用手册"C2000 MCU JTAG 连接调试"以检查 JTAG。
    www.ti.com/.../spracf0.pdf