This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2938620 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785704/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

        是否有方法控制扭矩? 是否有方法知道电机可以执行的最大扭矩? 当我将套件插入电机时,它将电机识别为4极,电机为12极,我能更改它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过以下链接下载 motorware、该软件具有许多支持此套件的示例项目、并按照实验指南了解这些实验项目。

    www.ti.com/.../motorware

    实验05a 显示了实现扭矩控制所需的控制扭矩电流。
    2.最大输出扭矩取决于电机规格。
    识别实验室(lab02a、lab02b、lab02c)仅识别 RR/RS/LS/Flux、无法识别电机极点、您需要根据电机规格在 user.h 中设置该极点编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何加载实验5以及如何将其刷写到 F2806控制器卡中? 例如,如果我需要 DLDC 电机传感器更少,如何搜索此类示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会看到 instaSPIN 实验指南、其中包含操作的详细说明、可在 motorWare 的以下文件夹中找到。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    如果您想了解有关使用 C2000控制器进行电机控制的更多信息、请尝试以下链接。
    www.ti.com/.../motor-control.html

    如果您没有机会查看研讨会材料、我认为这将有助于揭秘一些术语和架构。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops