This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:触发下降沿外部中断的电压要求是多少

Guru**** 2958810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786219/tms320f28020-what-is-the-voltage-requirement-for-triggering-a-falling-edge-external-interrupt

器件型号:TMS320F28020

正确触发中断 XINT 的 V HIGH 和 V LOW 以及下降时间的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小明

    对于工作电压为3.3V 的器件、高电平输入电压最小为2V、低电平输入电压最大为0.8V。

    请参阅数据表、网址为:

    www.ti.com/lit/sprs523

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小明

    此外、请参阅数据表第70页以了解外部中断时序要求。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小明

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此,我假设我的最后一个答复可以解决你的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken