This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:解锁器件所需的帮助

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/783900/ccs-f28m36p63c2-help-needed-to-unlock-the-device

您好、SIR 从下图中可以看到、地址0x13fff0~0x13fffb 的存储器都为零? 是否有任何方法可以解决问题?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、还有一个器件、 0x13fff0~0x13FFFF 位置中的数据都为零? 是否有任何方法可以解决问题?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您知道什么导致密码值为零吗? 如果发生这种情况是由于闪存操作期间的中断、那么您无法对这些器件执行太多操作。 如果由于链接器 cmd 文件中的地址映射不正确而对某些值进行了编程、则查看将哪个段映射到该地址位置、并查看是否可以找到编程为密码的值并使用该值解锁器件。 如果您找不到密码值、则无法在这些设备上执行任何操作。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    实际上、问题是在闪存操作期间发生的。 不过,我仍然不明白为何会出现这种现象。 您能否提供任何方法来解决问题、因为器件对我们来说很重要? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一篇文章中提到的、要么是密码已编程、要么是闪存操作中断。 您需要检查在闪存操作期间是否有稳定的电源。

    我还将邀请我们的闪存专家对此进行研究。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的注释如下:在整个闪存编程过程中保持电源稳定非常重要。 使用的电源应始终确保电源轨上的 Vmin、如数据表的建议运行条件中所述。 擦除/编程期间的任何掉电或电源中断都可能损坏密码位置并永久锁定器件。 不建议通过 USB 端口为目标板供电(在闪存编程期间)、因为该端口可能无法响应编程过程中提出的功率需求。

    在闪存操作期间、请检查电源轨是否处于有效工作电压范围内。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此帖子、假设您了解闪存损坏的原因。
    如果对此有其他问题、您可以重新打开该帖子。
    如果帖子被锁定、您可以使用右上角的"提出相关问题"按钮发布相关问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi