This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:在扩展等待模式中、如果没有 EMxWAIT 置位、EMxWE 低电平有效宽度

Guru**** 2928890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/783573/tms320f28375d-emxwe-active-low-width-in-case-of-no-emxwait-asserted-in-extend-wait-mode

器件型号:TMS320F28375D

您好!

我们的客户希望了解 tw (EMWEL) EMxWE 低电平有效宽度。
在扩展等待模式(ASYNC_CS2_CR[30](EW)= 1)下、
如果 EMxWAIT 输入信号处于非活动状态、换句话说、没有"置位"、
EWC 的值是什么(外部等待周期)?

(sprs880k.pdf;表5-38。 EMIF 异步存储器开关特性)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshita-San、

    如果 WAIT 输入无效、则不应用扩展等待。 很抱歉、可能是我不理解您的问题。 您能更详细地解释一下。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    假设没有 EMxWAIT 输入、即使使用寄存器 ASYNC_CS2_CR[30]=1启用了扩展等待模式也是如此。
    还是 EMxWAIT 信号必须在扩展等待模式下至少有效一次?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    请您对此发表一些评论吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshita-San、

    如果启用了长时间等待、则如果 EMxWAIT 信号在访问期间生效、EMIF 控制器将延长访问时间。 如果 EMxWAIT 未置位、则无关紧要、访问将根据建立/选通/保持配置终止。
    。 扩展等待使能并不意味着必须将 EMxWAIT 置为有效。 如果禁用了扩展等待、则 EMxWAIT 输入无关、控制器将始终根据设置/选通/保持配置终止访问。

    希望这一点很清楚。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    >如果 EMxWAIT 未置位、则无关紧要、访问将根据设置/选通/保持配置终止。

    我的理解是:
    如果即使寄存器 ASYNC_CS2_CR[30]=1、EMxWAIT 也不置位、
    参数 tw (EMWEL)将定义为 min:(WST+(EWC*16))*E-1和 max:(WST+(EWC*16))+1。
    EWC 的最小值为1。

    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshita-San、

    [引用]即使寄存器 ASYNC_CS2_CR[30]=1、也不会置位 EMxWAIT、
    参数 tw (EMWEL)将定义为 min:(WST+(EWC*16))*E-1和 max:(WST+(EWC*16))+1。
    EWC 的最小值为1。 [/报价]

    否、这仅在 EMxWAIT 有效时适用。  请参阅数据表中的以下注释。

    EWC 是由 EMxWAIT 输入信号确定的外部等待周期。 如果 EMxWAIT 未置位、则其值将为"0"。

    此致、

    Vivek Singh