This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:powerSUITE

Guru**** 2526660 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TMS320F28035, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787471/ccs-tms320f28035-powersuite

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他部件:powerSUITEcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 适用于 TMS320F28035的 powerSUITE 解决方案适配器中获得可视代码设置?

最新版本 的 powerSUITE 解决方案适配器提供了 TMS320F004x 和 TMS320F2837x 的示例。

但是、我在 www.ti.com/.../sprui55.pdf 中找到了这样的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助数字电源 SDK、我们仅支持 F28004x 和 F2837x

    www.ti.com/.../C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    我们有 controlSUITE、其中 F2803x 器件的唯一示例是 ILPFC。

    此外,我在文档中找不到这张图片,您能指定图片编号吗?  

    此致
    Manish Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图编号4.

    我认为该示例使用的是较旧版本。 controlSUITE。

    从何处下载旧版本的 controlSUITE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个解决方案。 需要安装 CCS 版本6