This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:RM57代码端口

Guru**** 2563530 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785043/tms320f28379d-rm57-code-port

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:RM57L843HALCOGEN

您好!

我们有一个为 RM57L843开发的代码、我们正在考虑将其移植到 TMS320F2837x 系列中。 问题是所有已开发的 Halcogen 代码和 FreeRTOS 实现。

是否有为此行生成此类代码的替代方法?

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道这种工具。 让我四处询问、看看我能为您找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到适用于 C2000器件的 FreeRTOS 实现。 您是否了解过 TIRTOS? 至于 Halcogen 工具、我也没有找到适用于 C2000的类似工具。