This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:硬件启动

Guru**** 2965610 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788019/tmdshvmtrinspin-hardware-startup

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

     我正在使用 InstaFOC 和 TMDSHVMTRINSPIN HV 套件上的 F2806X 控制卡,电机没有获得 ID,有什么问题? 是电机到套件的接线吗? 或设置中的某个内容? 请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以按照"readmeste_instaspin_motor_kits.pdf"设置硬件、因为您已经安装了 motorWare、所以该文件可以在以下文件夹中找到。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs

    并按照 lab02a 指南、根据电机规格设置以下参数。

    #define USER_MOTOR_TYPE
    #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS
    #define USER_MOTOR_磁 化电流
    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT
    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT
    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT
    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz