请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-F28004X-POWER-EST-CALC 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 C280049M,并在 CPU 上运行一些程序,并运行 CLA 任务1。
我有一个定时器(Timer0)配置为自由运行@ 10ns。
我想通过访问计时器0的 TIM 来为 CLA 任务运行时间设置时间戳。 但我无法从寄存器访问中获取任何值。
有人能帮我做这个 吗? CLA 能否访问 Timer0??
__attribute__((中断) void Cla1Task1 (void )
{
START_TIME =(*(volatile UINT32_t *)(0x00000C00U));
/*主控制循环在此出现*/
end_time =(*(volatile uint32_t *)(0x00000C00U));
运行时= (start_time-end_time)*10;
}