This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何将旋转变压器与 LaunchPad TMS320F28379D 配合使用?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787907/tms320f28379d-how-to-use-resolver-with-launchpad-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITETMDSRSLVR

您好!

我有用于检测速度的旋转变压器和用于 PMSM 控制的 LaunchPad TMS320F28379D。  

由于旋变传感器 无法连接到 QEP 模块、因为前者是模拟模块、后者是数字模块。 那么、如何 将旋转变压器连接到 Launchpad。  

我在手册中阅读了有关"Sigma Delta 滤波器模块"的内容、但我最终感到更加困惑:"我必须将其用于旋转变压器还是仅用于电流感应? "

我们将感谢您的任何帮助。

提前感谢您。  

Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDFM 是将模拟信号值带入数字域(与 ADC 并行)的另一种方法。 它们不仅限于电流感应。

    SDFM 是一个滤波器模块、用于滤除调制器输出的位流(将模拟信号转换为数字信号)、滤波后的输出表示转换后的数据。 有关这方面的文献可在 fyi 网站上查阅。

    若要将旋转变压器与 LaunchPad 配合使用、 可使用 http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-POSMGR 上提供的 Booster Pack。 这可以连接到各种编码器、包括旋转变压器。

    没有仅适用于此平台的软件、但可以从提供的示例项目移植

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSRSLVR_v1.0\Resolver_F28335

    希望这对您有所帮助。