This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:CLA ASM 程序文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787222/ccs-tms320f28377d-cla-asm-program-file

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Sal Pezzino:

我已将该语句向右移动了几列。 还添加了以下语句:

cdecls C、list、"CLAmath.h"

编译时显示一个错误。 错误消息如下所示:

说明:[E0300]未定义以下符号。

resource:clarith.asm (我的文件名)

路径:/MAINDSP (我的项目路径)

键入:C/C++ Problem

文件行语句中不会显示任何错误。

MMOV16 μ@ EPwm1Regs.AQCTLA.ALL、 MR0

MMOV16 μ@ EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA、 MR1

MMOV16 μ@ EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA、 MR2.

MMOV16 μ@ EPwm2Regs.AQCTLA.ALL、 MR3

上述陈述是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关更多帮助、请参阅 C2000Ware 中的示例。

    这些语句都是正确的。您没有提供未解析的符号名称、因此我无法确切地告诉您它的问题是什么。 您未提供足够的信息。

    请参阅以下示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1\CLA_adc_fir32

    SAL