This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Instaspin 和 DesignDRIVE

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, MOTORWARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDXIDDK379D, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787486/tms320f28069m-instaspin-and-designdrive

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE、 MOTORWARE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、 TMDXIDDK379D、 LAUNCHXL-F280049C

您好!

我想跟进这篇涉及 instaspin 的文章: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/757098?TMS320F28069M-Future-of-InstaSPIN-MOTION。

在这篇文章中、用户询问了 Instaspin 软件的持续支持情况、并且计划让 DesignDRIVE 接替 Instaspin。  他特别担心 DesignDRIVE 没有 SpinTAC 的位置控制功能。  TI 是否不会通过 SpinTAC 软件持续支持 Instaspin 运动?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会在未来的任何器件/软件版本中包含 InstaSPIN-MOTION。 通过 MotorWare 在 F2806xM 和 F2805xM 器件上仍然支持该器件

    明天我们将发布 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、它将是 C2000电机控制解决方案的一站式解决方案。 这些主要是 InstaSPIN-FOC (无传感器)和 DesignDRIVE (含传感器)品牌。

    基于编码器的位置和速度控制示例当然可以通过 DesignDRIVE 获得。 第一个示例在 TMDXIDDK379D 上、未来版本在其他 C2000 MCU 系列和 LaunchPad + BoosterPack 组合上。

    无传感器示例将通过 InstaSPIN-FOC 提供。 第一个示例是使用新 BoosterPack 的 LAUNCHXL-F280049C。