谢谢 Lori、
这解决了我的问题、但我只提出了一些更相关的问题、即
--如果我运行 CLA 和主 CPU,那么我如何使工作同步?
-在以上示例中、每次调用 CLA_Task1时、主 CPU 执行 CLA_Task1 ISR、其中数据由 CPU_1收集。 是否有任何方法可以避免 ISR、以便主 CPU 可以在没有 CLA 中断的情况下工作。
----是否有更多方法将数据提供给主 CPU。 例如、我在 CLA 中创建一个数组、然后将其地址传递给 MAIN_CPU?
--当我使用 CLA 时,我内存不足。 我正在使用全部8个 LS RAM。 我可以通过添加其他存储器来进一步增加它吗?
--我想使用 DMA 存储数据。 使用 CLA 时、该平台是否有任何 DMA 示例?
此致、
Bilal