This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787125/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

您好,

我使用 lab11e 从霍尔转换为 FAST。 开关在空载条件下发生、但在负载条件下不发生开关。 一旦开关看起来发生、电流就会降至500mA 左右的最小值、速度也会降至零。

驱动器为8301、具有28069控制器、电机为2.5KW/8极 PMSM、BLDC 转 FAST SPED_PU 为0.26。  它是否与速度环路圆周率设置有关、在正确的传感器放置中有什么关系、或者我是否在这里遗漏了什么。

我们非常感谢您提供任何反馈。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 HALLBLDC_CTRL_Run (),您需要根据负载更改 gFast2Hall_UI_COef (gHall_Flag_CurrentCtrl 为 true)或 gFast2Hall_SPD_COef (gHall_Flag_CurrentCtrl 为 false)。