大家好、
我的客户正在评估功耗敏感型 OBC 系统中的 F28035。 以下问题需要您的支持。
测量 MCU 功耗的正确方法是什么?
目前、我们使用串联电阻器来测量流入 Vdio 和 VDDA 的电流。 但可以在 HALT 模式下测量 mA 类电流、这显然不正确。 那么、测量 MCU 功耗的正确方法是什么? 我们是否需要任何特殊操作来实现数据表中声称的 uA 级功耗?
2.如何确保 MCU 已进入 HALT 模式?
一些 MCU 具有一个引脚、通过显示不同的电压电平来指示 MCU 的状态、但我无法在 F28035上找到该引脚。 当我们启用 HALT 模式时、我们确实注意到了更低的功耗。 但是、我们如何验证 MCU 的状态或向其他器件指示状态?
3.当 MCU 处于 HALT 模式时、GPIO 的状态是什么?
已配置的方向和上拉在 HALT 模式中是否仍然可用? 如果不是、GPIO 状态是什么? 功耗是否会受到外部电路的影响?
谢谢、
Brian