This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:XDS200与 XDS510

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786543/tms320f28375d-xds200-vs-xds510

器件型号:TMS320F28375D

在使用 XDS200仿真器时、我无法对参考器件进行编程、但在使用 XDS510时可以进行编程。  问题似乎是 XDS200无法将 TRST 线路拉至足够低的电平、从而无法在编程之前复位器件。  通过检查 TRST 上的波形、可以看出 XDS200仅将信号拉至~1.7Vdc、而 XDS510则将信号拉至~1.3Vdc。 我的设计在 TRST 线路上也有一个 CPLD、它提供+3.3V 逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDS200应该可以工作。 我想知道为什么您要使用 CPLD 将 TRSTn 引脚驱动为高电平? 它只能由仿真器驱动。

    此致、

    Vivek Singh