This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SFRA 连接问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/784336/launchxl-f28379d-sfra-connection-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: SFRAcontrolSUITE

您好!

我最近获得 了 LAUNCHXL-F28379D、并尝试测试了 SFRA 中的 FCL 伺服驱动器示例。

我将递增系统构建更改为6级、并将程序下载到 launchpad。  

但是、即使在按下"继续"按钮后、也无法看到 SFRA GUI。

您能就此问题向我提供建议吗? 我是否需要将引导模式开关更改为 SCI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

     有关 这一主题的适当专家已经结束,将于本星期四返回。 您可以在本周四之后获得反馈。 感谢您的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅第42页上的说明

    www.ti.com/.../spruhz5a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南的第7.7.3节介绍了 SFRA GUI 的设置。 请先查看指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到 SFRA 用户指南(SPRUIK4)中的第7.3.3节。 我以前已经阅读过此文档、但仍然卡在连接中。

    一旦我更改了递增构建级别6并将程序加载到 launchpad、那么我应该怎么做来启动 SFRA? 我是否应该将 LAUNCHXL-F28379D 中的 S1 (引导模式开关)更改为 SCI 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我参考了运行 FCL 演示的用户指南:SPRACB8。

    您也可以在中看到该 controlSUITE
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\~Docs