This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLA 安全测试

Guru**** 2562520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172021/tms320f280039c-cla-safety-test

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的专家:

我在启动期间执行 CLA 安全测试。 我集成了库并在启动时运行所有测试。 除了 POST_11、所有这些都正常、这似乎是最近添加的并且正在检查 FPU。 我需要 CLA 上的任何特定配置来运行它吗? 否则、哪种情况只会使该测试失败?

提前感谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    运行 post_11时的返回值是多少? 您是否确保 STL_CLA_POST_VECTOR _ 11获得足够大的延迟? post_11的运行时是我可以想到的主要问题、它使它与其他 POST 测试不同。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    谢谢、我不知道 STL_CLA_post_vector_11花费了更多的时间、看起来我没有相应地设置适当的延迟。

    此致、

    Marc